Loading

数字主线

释放您的数字潜能

数字主线方法的早期采用者在生产力和创新方面实现了突飞猛进。如何实现? 利用数字主线可以在整个组织中实现无缝数据流,从而在整个运营中带来改进和好处。跨价值链开展实时协作,以虚拟方式验证新的生产线和流程,简化数据科学并提高您的制造灵活性,这些都不再只是想象。数字主线可以帮您实现。

数字化转型的潜力有目共睹

50%
缩短意外停机时间
97%
降低生产爬坡缺陷率
40%
减少维护成本
90%
提升首次合格率

通过数字主线发挥潜能

加速创新

制造领域的创新始终与您的快速创新能力关联。在前期协同、以及通常的设计流程中,如果您能在云端与所有人共同收集全球各方数据,结果将如何?

缩短达到规定质量所需时间
在投资实体领域前,在虚拟环境中优化制造流程。使工程师在不访问任何设备的情况下,仿真生产各个方面并虚拟试运转设备。

缩短产品上市时间
通过从一开始就实时聚集所有利益相关者,消除依赖性。同时启动产品设计、机器设计和生产工程,以缩短时间范围,评估设计可制造性。

Chevron DownChevron Down

充分提高员工生产率

随着 58% 的员工即将退休,并且流程变得越来越复杂,现在是时候在快速变化的世界里为员工赋能了。

向顶级操作员取经
利用增强现实技术增强员工的制造领域专长。专家级操作员可为企业快速记录和分享其卓越标准,改进标准操作程序。

加速员工斜坡时间
通过高仿真培训和在职指导,帮助员工充分发挥其潜能。新员工可以获得全自动、逐步指导,能够在第一天进入生产车间就迅速修复设备问题。

Chevron DownChevron Down

优化运营

优化运营的关键在于,将工厂与其他业务部门创建的数字内容相联系。通过自动化 OT/IT 融合,您可将数据科学项目工作量减少 70%。

自动化 OT/IT 融合
通过数字主线优化的信息模型,获取可扩展见解。我们的常用信息模型通过从源头创建数据实境,极大缩短工业分析工作量。

支持无灯制造
通过移除企业系统间的矛盾,提高制造灵活性和敏捷度。在不需要人工干预的情况下,在世界范围内的任何工厂和生产线上下载并执行订单。

使工作流程自动化
如果要尽快满足需求,通常需要多系统协调。使工作流程自动化,以协调生产,然后在您的操作和供应链中分配资源。

一个订单的生产实录
女员工在查看工厂车间的同时将数据输入平板电脑
视频
一个订单的生产实录

FactoryTalk InnovationSuite 提供了更敏捷、更快发布新产品和在竞争中脱颖而出所需的技术。

立即观看

与 Rockwell Automation 合作

认证
覆盖多个行业的深厚领域专业知识。
层级结构图
与卓越的伙伴生态系统进行预集成。
手握一张带复选标记的纸
全面的咨询和交付服务。
安排价值研讨会
下载宣传册
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
数字化转型的实用指导手册
Main Image
网络研讨会
数字化转型的实用指导手册

数字化转型不仅仅是技术的采用。加入我们的网络研讨会,获取关于改进操作的专家指南。

加入我们
数字表示:改进路线图
Main Image
博客
数字表示:改进路线图

数字孪生体和数字主线为 The Connected Enterprise® 的试验和改进奠定了虚拟基础。

立即阅读
通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营
Main Image
概述
通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营

凭借 InnovationSuite 转变运营所需的灵活性,更快、更灵活地获得更多价值。

立即观看
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right