Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

Edina 海洋平台优化了性能

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Edina 海洋平台优化了性能 hero image

解决方案

  • 冗余与热备份
  • 历史趋势
  • 通过终端服务实现远程连接
  • Trusted TMR SIL 3 安全控制器

成果

  • 海上与陆上系统的无缝集成
  • 性能提升
  • 通过共享各方的领域和系统知识,大幅降低设计、调试和启动成本
  • 降低了培训需求
  • 减少了备件库存

背景

Izabela 油田是一家位于亚得里亚海岸克罗地亚的天然气开采和生产厂。该站点包括位于伊莎贝拉南部和北部的两座海洋平台,以及位于克罗地亚普拉的陆上中央控制室 (CCR)。

这些平台由合资公司 Edina 负责运营。其股东有两个:一个是意大利公司 Edison Gas,另一个是克罗地亚公司 INA。

该工厂的职责是利用将陆上处理厂连接到海洋平台的现有管道对向意大利境内输送的天然气进行处理。

Edina 选择了 Rockwell Automation 和 Fores Engineering Srl(一家意大利著名系统集成商)为其海洋平台和陆上操作控制中心实施控制系统和紧急停机及火气系统 (ESD/F&G) 解决方案。

安装的关键目标是创建一个用户友好的集成控制与安全系统 (ICSS)。它依据 IEC 61511 SIL3 规定提供最高的可用性和可靠性,同时充分利用 Edison 的维护服务经验。

挑战

Edina 有一条强制性要求:在海洋平台和陆上操作控制中心操作站上安装集成控制与安全系统。其目的是获得最高的生产灵活性,同时利用 Edison 过去两三年间在 VEGA 海洋平台(位于意大利南部,采用了 Rockwell Automation 三重模块化冗余 (TMR) 解决方案)上取得的经验。

在两座平台及陆上控制室中安装的完整集成控制与安全系统通过无线电链路和卫星备份链路实现了集成。

解决方案

Fores Engineering Srl 负责解决方案的设计和安装。在 Rockwell Automation 过程安全专家的帮助下,Fores 在陆上操作员站点中安装了 PlantPAx 过程控制系统,可实现对两座海洋平台的远程访问。

操作控制中心有三个操作员工作站和具有冗余及热备份功能的工程工作站。控制系统硬件包括处于热备份状态的 Allen-Bradley ControlLogix 可编程自动化控制器、I/O、串行链路和 ControlNet 卡以及以太网卡和交换机。

安全系统包括处于热备份状态的 Trusted SIL 3、I/O、远程通信卡以及以太网卡和交换机。SCADA/HMI 由三个操作员站、一个工程工作站、一台用于数据采集的冗余服务器、一台用于数据仓储的历史数据服务器、一台用于 WAN 连接的终端服务器和一个用于同步时间的 GPS 时钟组成。最后,PlantPAx 构成了连接无线电和卫星链路的完整可视化与管理解决方案的基础。

成果

新系统的预期成果包括在保持原有产能的同时降低维护和运营成本。具有 TMR 的 PlantPAx 系统的易用性还能实现工程和调试方面的节约。

集成控制与安全系统现已运行一年,执行良好,没有性能损失,维护工作明显减少。运营成本也有所下降。从项目的早期阶段开始,成本因多方面的因素而得到节约。

1) 由于客户和集成商具有丰富的系统知识,工程和设计阶段没有出现任何严重问题。

2) 由于 Edison 员工已熟悉 Trusted 解决方案及其他的 Rockwell Automation 产品,与 EDINA 的信息交流没有受到任何技术影响。

3) Fores 在过去十年间开发和安装了多种控制系统,积累了丰富的经验,因而减少了调试和启动阶段的时间。

4) 员工具备现有系统知识,无需开展深入培训。

5) 备件库存可保持在极具成本效益的水平。

Fores Engineering Srl 自动化系统部经理 Pasquale Troianiello 表示:“在我从事的这个行业里,我认为 Rockwell Automation 提供的完整自动化系统是市场上最灵活的系统之一。”

Fores Engineering Srl 提案经理 Sergio Manzari 补充道:“每当我们的客户需要过程控制策略和系统时,我们通常都会推荐 PlantPAx,因为它非常灵活,而且具备解决多种难题的能力。此外,其维护问题也更少;实话实说,我们没碰到过任何硬件或软件问题。”

上述结果是 Edina 将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。


发布时间 2012年4月1日

主题: Oil & Gas
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right