Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

汉密尔顿市议会通过系统升级满足合规要求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
汉密尔顿市议会通过系统升级满足合规要求 hero image

挑战

  • 升级 SCADA 系统以提高汉密尔顿市议会在安全存储、分析和报告运营数据方面的能力

解决方案

  • FactoryTalk Historian SE 采集并存储来自组织各层级的数据
  • FactoryTalk VantagePoint® EMI 使组织能够查看信息,从而提高运营绩效
  • FactoryTalk AssetCentre 在承包商使用和访问系统时进行管理,从而确保对组织系统的访问安全无虞

成果

  • 平稳过渡/移植到 FactoryTalk 架构 - 成功安装了 FactoryTalk View SE、FactoryTalk Historian、FactoryTalk Vantage Point、FactoryTalk Asset Centre 和 FactoryTalk ViewPoint 等产品
  • 提高了以更高效的方式遵守水治理法规的能力 - 加强了对生产过程的可见性,可针对实时和历史信息提供报告与分析 经过预先验证的数据采集和存储可确保报告中只包含准确的信息 基于网络的报告门户有助于确保始终只有一个版本的数据
  • 更容易获得可靠的数据 - 可获得存储 10 年的数据,从而满足合规要求 能够提供各种报告,无论是每天、每周还是每月提供
  • 员工可以更加灵活地操作升级后的系统 - 员工能够通过平板电脑或智能手机在外部对系统进行管理

怀卡托河(新西兰最长的河)为整个汉密尔顿市提供水源。汉密尔顿市议会负责对供水进行处理、分配和管理,以确保向消费者提供的水不含有害微生物且符合供水标准。

汉密尔顿的供水系统网包括一个水处理厂,该处理厂通过 1000 多千米的管道为环绕该市的八个不同蓄水库提供饮用水。网状(管道)网络直接将水输送到消费者的水龙头。每一天的每一秒,汉密尔顿市议会平均为超过 51,000 个家庭和工厂生产 2,385 杯优质饮用水。

该市议会还负责 Pukete 污水处理厂 (WWTP)(汉密尔顿唯一的污水处理厂)的运营。该污水处理厂所服务的地区在近几十年的发展非常迅速,现在人口已经超过了 15 万。和该城市一样,Pukete 污水处理厂也在不断发展,运营绩效不断提高,并且始终符合不断变化的政府环境监管要求。

利用 Rockwell Automation 推出的 FactoryTalk® 集成生产和性能套件,汉密尔顿市议会对工厂的监控和数据采集 (SCADA) 系统进行了升级,从而增强了关键利益相关方在作出明智决策、提高运营效率和满足法规要求方面的能力。

满足合规与生产效率要求

向公众提供安全的饮用水是确保公众健康的一项基本要求。2008 年,新西兰卫生部发布了经过修订的饮用水标准。

为了遵守这些法规,水处理厂必须跟踪、保存和提供有关供水、进水和排水级别的月度报告。

重要的是,这些标准要求水处理厂将运营数据保留 10 年。十多年以前,Rockwell Automation 为该市议会之前的监控和数据采集 (SCADA) 系统提供了软件套件。但是,RSView® 32 系统逐渐过时,无法有效地满足新西兰政府制定的现代监管要求。

使用之前的 SCADA 系统时,该市议会通常需要手动记录数据,然后将这些信息传输到 Microsoft® Excel® 电子数据表以制成报表。因此,他们需要一个更快速、更准确的自动化报表系统,该系统必须能够自动、快速地生成预定报表,以与获得授权的团队共享。

“我们以前的系统已经过时,需要升级,使我们可以更轻松地满足新西兰当前水处理法规的要求。不仅如此,我们还发现,可以通过实施旨在提高生产率和减少停机时间的集成系统来提高工厂的运营效率。”汉密尔顿市议会自动化与电气经理 Gary Pitcaithly 说道。

升级的一个主要目的是使系统能够以一种稳定且可靠的方式将数据保留 10 年。同时,与以前的操作系统相比,该系统还需要提供更高的运行效率,并维护一个只有获得授权的利益相关方才能访问的安全环境。

为了改进此流程,汉密尔顿市议会请求 Rockwell Automation 提供最新版本的 FactoryTalk 软件套件作为其系统升级的一个不可或缺的部分。Rockwell Automation 南太平洋行业经理 Prasad Nory 说:“FactoryTalk Historian 和 FactoryTalk Vantage Point 日渐成为 水/污水行业的标准,尤其在考虑到需要遵守不断变化的饮用水标准时更是如此。此外,一些市议会一直在他们的泵站中使用 FactoryTalk Historian ME 将数据存储到本地,以应对发生通信故障的情况和满足合规要求。”

“升级到 FactoryTalk 套件后,市议会发现几项关键好处,包括:符合政府法规要求的高级报表功能,系统可靠性和稳定性得到了增强,承包商在现场进行修改或进一步扩展时面临的风险有所降低。”

利用 FactoryTalk 软件套件,可在整个组织内实现信息实时交换,这是一个至关重要的元素,这样组织便可以作出更明智的业务决策,提高响应能力,提升生产效率,降低成本,并简化遵守法规的流程。

通过由 Pitcaithly 在内部进行实施,汉密尔顿市议会在六个月内升级了污水处理厂系统,现在该系统中包括 Factory View (SE)、FactoryTalk Historian、FactoryTalk VantagePoint、FactoryTalk AssetCentre 和 FactoryTalk ViewPoint 应用程序。Rockwell Automation 客户支持和维护团队在升级期间为该市议会提供了支持,尤其是在将 Historian Classic 移植到 FactoryTalk Historian 方面。

FactoryTalk Historian 和 FactoryTalk VantagePoint 提供了遵守水标准所需的长期存储和报表功能。数据存储在 Historian 服务器中,并且将按照规定的 10 年保留期予以保留。组织可以轻松访问这些数据以用于分析和制作报表。水处理厂使用 FactoryTalk VantagePoint 自动计划并生成报表,以提供关于定期水消耗、排放、进水、水质和蓄水库水位的信息。

FactoryTalk AssetCentre 改进了承包商控制、变更管理和存储功能。最重要的是,水处理厂现在可以高效地遵守新西兰的水监管法规,其中一条是将数据和记录保留 10 年。

提供新鲜的水和清洁的环境

新的 Integrated Architecture® 解决方案具有诸多好处,它将帮助水处理厂在未来许多年内为汉密尔顿的居民供应新鲜的饮用水并提供清洁的环境。据 Pitcaithly 介绍,实施 FactoryTalk 套件后,现在他们可以更快速、更准确地获得历史和报表数据,这和市议会在执行升级之前预想的一样。

“升级后,污水处理厂的所有人员都可以更轻松地使用我们的系统。新的 Historian 在存储数据的方式上比较高级,可以更加高效地为重要报表生成信息。”Pitcaithly 解释道,“使用 Vantage Point 软件,我们可以随意制作报表,无论其目的是证明符合水标准还是满足其他需要。然后,可以将这些报表发布到网上,这样获得授权的人员就可以查看这些报表了。”

升级的另一个重要结果是污水处理厂员工在操作该系统时的灵活性得到了增强。“FactoryTalk 软件套件使我们的团队能够更加灵活地安排他们的时间,因为现在即使我们在旅途中,也可以编辑或更新报表。

现在,我们可以直接将我们的数据存储到 Historian 中,然后将这些数据直接从 PAC(可编程自动化控制器)传输到人机界面。这些数据(无论是按天、按周还是按月汇总)都融合到了电子表格中,以便我们提出问题,让我们了解是违反了混浊度规定,还是氯含量不符合要求。

灵活性使系统用户能够从平板电脑或智能手机上远程访问该软件。“团队成员可以使用平板电脑和智能手机从几乎任何地方访问 FactoryTalk View — 如果他们不在办公室或无法做到随叫随到,可以轻松访问系统并进行重要更改。”Pitcaithly 总结道。

由于 FactoryTalk 软件套件为水处理厂带来了新发现的运营潜力,因此,市议会计划利用这些潜力在未来几年继续进一步更新并改善其系统。

上述结果是汉密尔顿市议会将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。

发布时间 2015年9月25日

主题: Water Wastewater
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right