Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

Qualtech CIP 系统随奶酪制造商的需求变化而改进

可扩展的 Rockwell Automation 控制平台帮助 OEM 提供高效、环保的解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Qualtech CIP 系统随奶酪制造商的需求变化而改进 hero image

挑战

  • 为奶酪加工设备开发经济高效且易于扩展以满足客户增长需求的 CIP 系统

解决方案

  • Allen-Bradley CompactLogix 可编程自动化控制器
  • Allen-Bradley PowerFlex 525 变频器
  • Stratix 2000 非管理型以太网交换机

成果

  • 易于与多种仪表集成
  • 灵活并具备适应未来的可扩展性

数百年前,人们就发现了将生牛奶转化为美味奶酪的神奇工艺。但如今,人们对于本地生产的独特产品抱有浓厚的兴趣。随着奶酪制造商步入市场或扩大生产以满足需求,他们面临着多方面的制造难题。

Qualtech 营销总监 Marie Giguère 表示:“数十年来,我们一直全心全意地为手工奶酪制造商提供支持。我们的制造解决方案旨在满足大型及小型生产商的迫切需求 - 帮助他们实现低投入、高产出的目标。”

事实上,在过去 20 年间,Qualtech 已经实施了 150 多座奶酪厂的扩建项目。

Qualtech 总部位于魁北克,专为制药、食品和乳制品应用提供不锈钢设备、过程工程和交钥匙工程实施服务。该公司在奶酪加工技术方面拥有丰富的专业知识,涵盖从牛奶采集到凝乳转化和压制的整个生产线。

Qualtech 还生产原位清洗 (CIP) 系统,这对于实现奶酪的高效制作来说是不可或缺的。CIP 系统通过在设备和管道中循环使用水和化学溶液,不必拆卸过程设备就能对其进行清洁和消毒。奶酪制造商通常每天要至少运行一次 CIP 系统 - 或在完成一个生产批次后运行。

为避免交叉污染,每座奶酪生产工厂必须配备至少两个 CIP 系统。一个系统负责清洗将生牛奶从入口输送到巴氏消毒器的设备。另一个系统负责清洗处理已消毒产品的设备。巴氏消毒器的清洁系统是独立的。

典型的 CIP 系统包括三到四个储罐,它们储存用于执行清洗作业的冲洗水和碱性/酸性溶液。气动阀门根据规定的清洗顺序将溶液释放到系统中。

Qualtech 工程总监 Dominique Roberge 解释道:“根据客户的要求,我们可以使用不同的方法来控制溶液的化学浓度,以及该过程中每个清洗阶段的持续时间。”

例如,相对简单的 CIP 系统使用基于时间的注射过程来管理化学剂量。更复杂的系统包含额外的仪表,根据流量和实际传导性的测量结果来确定比例剂量。

Giguère 说:“对于小型奶酪生产商来说,简单的系统通常最有效也最实惠。但随着奶酪制造商的成长壮大,他们常常发现有必要对资源管理进行改进。”

Qualtech 首先帮助客户建立初始投资,随着工厂规模的日益壮大,逐步为其融入更精确的测量技术,以更好地控制化学品和水的用量,并满足环保要求。

Roberge 补充道:“我们还提供包含回收罐的 CIP 系统。这些系统能帮助奶酪制造商回收清洁过程使用的昂贵的化学溶液。”

可扩展的 Qualtech CIP 系列产品基于同样可扩展的 Rockwell Automation 控制和信息平台,采用了 Allen-Bradley® CompactLogix™ 控制器。Allen-Bradley PowerFlex® 525 变频器为该系统的水泵提供了精确、节能的变速控制;Allen-Bradley PanelView™ Plus 6 图形终端则用于实现本地监控功能。

系统中的气动阀门全部由 Festo Corporation(Rockwell Automation Encompass™ 产品合作伙伴)提供。

该解决方案集成在 EtherNet/IP™ 网络之上,包含 Allen-Bradley Stratix 2000™ 非管理型以太网交换机。Stratix 2000 交换机适用于小型控制网络,能轻松实现 CIP 系统与工厂内奶酪加工设备的集成。

Giguère 说:“在 Qualtech,我们了解每一处细节都至关重要 - 从设备的最初设计到测量仪表的清晰度再到编程和控制系统。我们为能提供经济高效且环保的 CIP 系统而倍感自豪。”

了解有关 Rockwell Automation 如何帮助提高 机器制造商绩效的更多信息。

发布时间 2016年3月28日

主题: Food & Beverage
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right