Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

Perth County Ingredients 公司节省维护支出

维护经理利用罗克韦尔自动化的 Fiix 平台,使得被动式维护减少 54%,每年得以节省 40,000 美元以上

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一堆黄色蛋粉置于圆形木制砧板上,右边是一只蛋壳半开的鸡蛋。

Tom Dufton 在长达 20 年的职业生涯中身兼数职。最初,他是一名红印章 309 持证电工,如今在 Perth County Ingredients (PCI) 公司担任维护/项目经理,专注于引入自动化技术。

自 2017 年以来,Tom 一直致力于所在的 PCI 工厂的现代化升级,分别部署了楼宇自动化系统 (BAS) 和 计算机化维护管理系统 (CMMS)。在三年内部署两种全厂级系统绝非易事。但成效却不言自明:

  • 被动式维护减少 54%
  • 工作时间之外的来电求助数量减少 47%
  • 维护成本降低 40,000 美元

Tom 在其他 7 家工厂继续推行自动化技术,并引入了状态监测工具,帮助自己及团队成员节省时间、收集高质量数据以及改善设备健康状况。让我们来看看他的成功路线图。


每天整天都在忙,到处“救火” 早在 2012 年,Tom 就以承包商身份加入 PCI 公司的干蛋粉加工工厂,并于 2017 年担任现职,此时对工厂情况已经有了深入了解。

“当我开始 [全职] 工作时,我就知道工厂升级势在必行。我们需要新的锅炉、新的冷却器,诸如此类的设备。”Tom 表示。更糟糕的是,维护团队浪费了不少时间和资源。采用的维护策略完全是被动的,这意味着整个团队除了整天到处“救火”外别无选择。

Tom 深知工厂迫切需要一种解决方案,帮助员工未雨绸缪,做好规划,而非被动维护出现的问题。对于工作时间以外的紧急求助,其团队也没有什么深刻见解。维护团队收到警报时,无论是按下重置按钮还是可以轻松解决的反复性问题,都必须有人做出响应。

使用 Fiix 平台应对被动式维护并有效节省时间 工厂的 BAS 系统已经部署到位,但 Tom 知道这还远不足以掌控局面。他需要可靠的 CMMS 软件,因此选择使用罗克韦尔自动化的 Fiix 平台。只需花费少量时间,平台即可投入使用。

“这一过程很简单。”Tom 谈到在工厂中安装 Fiix 平台时表示。


从您开始添加资产的那一刻起,您就可以开始创建工单并开展定期维护,而您的团队也可以独立应对日常工作,不用老是问“Tom,您今天希望我做什么?” 现在,这款维护软件可以帮助您做到这一点。


部署 Fiix 平台不仅让 Tom 能够专注于管理维护团队,也给他腾出了宝贵的时间来管理工厂高达 400 万美元的资本支出投资。

事实证明,Fiix 平台正是 Tom 工厂亟需的一块重要拼图。首先,Tom 为整个维护团队提供了装有 Fiix 应用程序的平板电脑。这款应用程序允许团队通过扫描资产上的二维码来记录和查找工作。此外,团队还能借助该应用程序快速查询标准操作规程 (SOP)、旧工单和 BAS。这一切都有助于加快问题排除速度,尤其是在承包商管理方面。

“我们在全厂部署了 WiFi 无线网络,确保能够使用平板电脑和手机访问 Fiix 平台。”Tom 表示。

如果您在系统中存储了与定期维护相关的图片和资产标签等,您就可以利用这些信息创建承包商,而无需干扰您的团队。

在整个公司实现自动化维护 PCI 公司运营副总裁注意到 Tom 所在工厂取得了成功,要求 Tom 在更多工厂推广部署 Fiix 平台。这促使 Tom 在全国其他七座 L.H. Gray 工厂部署了 CMMS 系统。

“得益于工厂的自动化能力,我们基本可以在同一位置执行多项操作。”Tom 在谈及该项目的优势时表示。


“我和生产经理都会收到报警邮件通知,因此,我们始终对工厂的情况了如指掌。即使不在现场,也能知道发生的任何事情。”


“实施这些自动化措施,我们就能减少同一时间需要驻守在同一地点的人数。”Tom 表示。

更重要的是,Fiix 平台赋予 Tom 强大的掌控力,使其能够以远程方式继续推广部署 CMMS 系统,计划短期内不会放慢实施进度。

“止步不前就是落后,”Tom 表示。“我们不断致力于实现更多自动化,从而促进业务增长。”

追求最高维护效率 Tom 的策略正在发挥作用。被动式维护减少了 54%,工作时间外的来电求助数量减少了 47%。但仍有很大的提升空间。

团队仍然采用以往的习惯来安排预防性维护工作。即使压缩机运行良好,我们每隔几周就会执行一次检查。技术人员基于对机油品质好坏的判断,决定是否更换机油。检查工作仍然采取人工方式。团队每周都要花数小时查阅仪表读数和记录数据。

虽然资产故障减少了,团队到处“救火”的窘境有所改善,但 Tom 知道上述工作也会耗费团队的时间和成本,这一切可以用在其他更有意义的事情上。因此,他开始着手免除此类工作。

这里只有一个问题,那就是 Tom 没有掌握准确描述此类工作所需的信息,也不具备使其自动化的工具。因此,他与 Fiix 的集成合作伙伴  Majik Systems  合作寻找解决方案。

利用基于状态的维护策略,每年节省 40,000 美元 在 Fiix 和 Majik 的帮助下,Tom 将工厂的 PLC 接入 CMMS 系统。这使得他能够实时收集设备状态信息。现在他可以跟踪振动、温度或任何其他机器读数。

但是,如果没有实现 Majik 与 Fiix 的互联,这些数据将几乎毫无用处。得益于这种互联,资产数据得以进入 Tom 的 CMMS 系统,同时无需人工干预。一旦读数达到一定的阈值,就会创建工单。

最重要的是,集成工作可以远程完成。整个过程仅仅花费了两周时间(Tom 及其团队为此花费了不到一天时间)。

“现在一旦触发报警,操作员就会立即得到警示,即如果不采取措施或不联系维护人员,就会发生停机。”Tom 表示。


"工厂全天候运行,但仅在周一至周五开展维护。因此,我们获取的所有这些信息非常重要……因为当我们看到资产状况发生变化时,就表示我们需要采取措施。"


罗克韦尔自动化 Fiix majik 优势概览

效果可谓立竿见影。从 Tom 将 Majik 部署到位以来已有九个月时间,通过减少设备故障和免除不必要的工作,工厂节省了多达 40,000 美元的成本。这相当于实现了三倍的项目投资回报。

那些老问题出现次数减少了。比如说,电机泵和轴承的更换频次,都减少了。随着 Tom 不断寻找优化维护规划的方法,并帮助公司做出更明智的资本支出决策,连接 Fiix 和 Majik 的价值只会不断增加。

“利用 Fiix 和 Majik,您可以收集所有工单和维修费用信息并呈现给厂方,您可以说,我们可以继续实施现有策略,或者另辟蹊径。”Tom 表示。

这也是投资回报的一部分。通过收集数据,您可以向人们提供现实世界信息,分享工厂的简要情况以及未来发展方向。

计算利用 Fiix 时所能获得的投资回报。

Fiix 徽标

发布时间 2022年5月23日

主题: Industrial Maintenance & Support Food & Beverage Fiix
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right