Loading

陆上勘探和生产

优化数字油田的解决方案
黄昏时分,正在工作的陆上油气田的景象与两台抽油机的特写镜头。
石油和天然气
    • 天然气加工
    • 天然气加工
    • 液化天然气
    • 液化天然气
    • 海上
    • 海上
    • 陆上
    • 陆上
    • 管道和运输自动化
    • 管道和运输自动化
    • 精炼和石油化工
    • 精炼和石油化工

市场压力正在促使运营商利用现有及新兴技术来改善卓越运营。从智能传感器和设备到远程监控和分析的运用,到处都能发现改进之处。借助我们的技术组合以及 Sensia 陆上解决方案,我们可帮助您朝着全数字化油田的方向前进,为您带来诸多优势。


高效、智能和安全的运营

Sensia 交付的解决方案

Sensia 是 Rockwell Automation 和 Schlumberger 于 2019 年 10 月成立的合资企业,拥有一支由经验丰富的工程师和项目经理组成的团队,他们非常了解您的问题。他们通过易于使用的工具并采用最新技术为您设计保持高生产水平的解决方案。Sensia 已经帮助全球客户无缝地升级了其低效的控制系统、更新了安全系统,并通过高级过程控制解决方案优化了流程。

Sensia 还提供多种工程服务,可帮助您降低风险,同时使项目在预算内按时完成。

Sensia 的全球行业专家团队致力于帮助您实现标准化的系统设计,以最大限度地改进生产解决方案。他们的经验领域包括:

  • 举升优化
  • 油井自动化
  • 生产管理
  • 运营管理
  • 电力及能源管理解决方案
  • 水管理
  • 过程安全
  • 财年和质量平衡
在 Sensia Global 了解更多信息

坚持创新

每一家石油和天然气公司都面临挑战。但是,帮助解决这些挑战因客户而异。当组建团队为您提供支持时,Sensia 充分发挥其多年的行业专长,同时结合其对数字化的全新视角。正如您所预想的那样,这种方法带来了许多创新的想法!以下是最新的一些创意。

Sensia 数字解决方案

  • AiRP – 用于 ESP 的人工智能响应优先次序 (Ai Response Prioritization)
  • Avalon 核心自动化和数字化平台
  • Avalon 气举监视
  • 智能产量优化
探索 Sensia
Sensia 是 Rockwell Automation 和 Schlumberger 的合资企业。
概述
探索 Sensia

感应、智能和操作统一简介。Sensia 简介。

立即观看

石油和天然气运营:数字自动化趋势带来运营效率提高
一名穿橙色防护服戴白色安全帽的男性员工正在查看石油钻塔零件并在平板电脑上做记录
网络研讨会
石油和天然气运营:数字自动化趋势带来运营效率提高

本次石油和天然气专业人员论坛探讨了行业的需求以及供应商部署数字技术和提供高级自动化来提高运营效率的能力。

观看本场会议

借助数字自动化提升运营效率

石油和天然气行业在过去几年经历了极端波动:从供过于求和低价格到资金困难,现在还面临亲自管理运营的挑战。但是无论怎样,您的公司必须继续盈利并持续运行。整个行业已经意识到数字技术对于转变其运营方式的重要性,将是一个助力因素。工业物联网领域的许多技术形式为最终用户供了优化资产和降低成本的机会,与此同时还能够管理快速变化的人员流动性。


钻机自动化

提高安全性、可靠性和效率

不管是勘探、开发新油田,还是保产,钻井都是石油和天然气开采作业的核心。钻井作业的效率和安全性至关重要,目前的市场情况进一步突显了其重要性。我们的钻机自动化系统可帮助公司提高精度、降低成本、延长正常运行时间,同时保持安全。

从我们的 Integrated Architecture 系统到我们的智能马达控制,我们提供了一系列成熟、可靠的技术,这些技术已在全球钻机自动化领域得到应用,包括以下应用:

  • 钻井作业控制
  • 泥浆泵和 绞车系统
  • 综合数据收集

集成控制和测量解决方案

使用单个控制器简化多井场的自动化

您的多井场可能具有多个远程终端单元和许多类型的硬件,它们会带来集成、联网和安全性等方面的挑战。模块化和可扩展的单一控制平台将所有设备连接在一起。这样,您只需要管理一个用于石油和天然气测量及控制的系统。

您希望最大限度减少用于支持多个井场的远程终端单元的数量。拥有许多不同的系统、品牌和供应商可能会使您的运营复杂化。如果您运行的是既有系统,情况就更加复杂了。一个平台可以提供模块化和可扩展的设计,让您能够继续增加井场而无需添置远程终端单元。该架构可提供改进的适应性、增强的数据完整性以及更少的安装时间和成本。换句话说,它能够让您更智能、更有效地作业。

石油和天然气流量控制模块配置文件
阴天时测量站或炼油厂的管道成套设备。
宣传册
石油和天然气流量控制模块配置文件

机架内的石油和天然气流量计算机降低了井场自动化系统的成本和复杂性。

立即下载

Loading

使用一个基础设施提供信息和控制

通过在整个企业内对控制和信息进行集成,您可以优化石油和天然气运营。通过将一个生产站点、多个站点或多个工厂与您的员工联系起来,您可以实现最佳可见性。我们可以通过我们的 Integrated Architecture® 系统实现这个想法的基础,该系统可在一个全厂级基础设施中提供多重自动化应用,以帮助在整个作业过程中提高效率和生产率。

Integrated Architecture® 系统的核心是 Logix 控制平台,它可以将过程、变频器和工业安全控制选项与可扩展性和性能相结合,从而满足您的需求。Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 进一步补充了该平台,将设计和工程应用组合到了一个框架内。该组合可帮助您提高自动化生产率、降低项目生命周期中的成本以及总体拥有成本。


维护危险环境中的安全

经得起考验的危险场所产品

石油和天然气工业因其生产和加工作业所处的偏远和不适宜居住的位置而闻名。许多电气设备必须在含有爆炸性或易燃性气体和材料的环境中运行。这种类型的位置需要特殊的设计考虑来维持安全操作。不为人知的是我们提供的产品数量,这些产品经过评级和认证,可以帮助您应对危险场所。

无论您的需求是在 1 级 1 分区 或 2 分区,还是 2 区分类区域运行电气设备,我们都有一系列 Allen-Bradley 工业控制产品,可提供经过验证的可预测性能。在危险场所工作的产品包括开关、操作器、传感器、组合启动器和安全模块。

了解有关我们工业控制产品的更多信息
准备好咨询罗克韦尔自动化公司顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
Loading
年度石油和天然气工程产品
CompactLogix™ 5380 过程控制器,目录 5069-L340ERP,在白色背景下的正视图。2021 年度石油和天然气工程产品金奖标志位于控制器的右上角。
硬件
年度石油和天然气工程产品

CompactLogix™ 5380 过程控制器被评为 2021 年度石油和天然气工程产品,并荣获控制系统金奖。 

了解原因
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 行业 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 陆上勘探和生产 Chevron RightChevron Right