PlantPAx® 5.0 分布式控制系统 (DCS) 可引入控制器本机的新过程功能、网络安全架构,以及经过改进的系统可用性和工作流程。这些优点有助于降低传统 DCS 的复杂性,以及混合与加工业在工厂生命周期内所有阶段的总成本。使用最新的 PlantPAx®5.0 DCS 版本可以加速您的数字化转型,使用 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 过程控制器可以获取更多机会。
作出更好更快的过程控制决策
PlantPAx® 分布式控制系统 (DCS) 可帮助生产者作出更好更快的过程控制决策。最新的系统可引入控制器本机的新过程功能、网络安全架构,以及经过改进的系统可用性和工作流程。您可借此机会降低外形尺寸、推动一致性、简化工作流程、降低风险,并运用过程控制器轻松连接到分析。
改善您的工业操作
我们的过程控制器可纳入标准控制器的功能(包括运动),并提供敷形涂覆选项。运用这些优势可以帮助降低外形尺寸,以及整个系统生命周期内的总体拥有成本。与 PlantPAx 5.0 系统一起,简化您的 OEM 过程成套设备集成并应对全球各地独特的工业自动化难题,现在正当其时。