Loading

智能资产优化

减少维护和设备成本
智能资产优化
数字化转型
  • 数字员工队伍生产效率
  • 企业运营智能
  • 智能资产优化
  • 可扩展的生产管理
  • 制造执行系统、分析和工业物联网

您的产品和流程变得越来越复杂。计划外停机时间和意外资本支出会浪费您的时间和成本。

智能资产优化解决方案使用实时数据和增强现实功能来帮助您在设备出现故障之前预测设备问题,最重要的是找到问题的根本原因。

通过实时监控和诊断,您可以获得预测性和规范性分析,使您能够主动管理维护活动。


提升可测量的价值

资产健康状况监控

实时监控、诊断、预测性和规范性分析可为您提供对资产的关键见解。了解设备的运行状况,以便现在和将来都能发现异常情况,找出问题并在停机之前解决问题。 

预防性维护

通过在设备发生故障之前预测故障,来预防代价高昂的破坏性停机。采取主动的维护方法,以发现潜在问题、减少意外停机的发生次数和持续时间,并充分利用您的资产和维护预算。

环境相关维护说明

从不同的资产和系统向维护人员提供最新的数字环境相关信息,以提供基于角色的统一体验。包括与所有所需数据的无缝双向交互,并将结果记录在主系统中。

远程专家支持

将远程专家立即接通现场技术人员以进行跨站协作和支持。在需要时以及在需要的地点即时获得专业知识,加速故障处理并最大限度地延长设备的正常运行时间。

一家汽车供应商使用 InnovationSuite 直观地显示了烤箱传感器数据,并提前 24 小时预测 O2 摄入量报警,准确度为 91%。

智能资产优化如何提供帮助?

挑战

您始终承受着既要跟上产品复杂性不断增加的发展趋势又要降低成本的双重压力。计划外停机时间和意外资本支出会增加这种压力。如果具有预测设备故障的能力,则会使员工队伍能够确定问题的根本原因,从而节省大量时间和成本。

解决方案

当用户具有他们需要的信息(例如手头任务的数字工作指导或背景相关数据)时,他们可以更快地做出响应。

这对您意味着什么

充分利用您的员工队伍。如果他们可以更快地解决问题,那么他们和您可以做更多工作。


智能资产优化解决方案概述

了解如何使用实时数据和增强现实 (AR) 功能主动管理维护活动。

InnovationSuite 智能资产优化解决方案简介
Main Image
概览
InnovationSuite 智能资产优化解决方案简介

在设备出现故障之前预见到问题并找出根本原因。

了解更多信息

PTC 驱动的FactoryTalk InnovationSuite:实现预测性维护的全部价值
Main Image
网络研讨会
PTC 驱动的FactoryTalk InnovationSuite:实现预测性维护的全部价值

使用预测性维护在问题发生之前预测和解决问题。

加入我们

实现预测性维护的全部价值

使用预测性维护在问题发生之前预测和解决问题。


利用这些产品将资产利用最大化

MES 分析和 IIoT 软件
Main Image
软件
MES 分析和 IIoT 软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

现在开始
FactoryTalk Analytics
Main Image
软件
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 为决策者提供自助式机器学习和数据混搭功能,因此您不必依赖 IT 或数据科学家。

入门
ThingWorx 工业物联网平台
Main Image
软件
ThingWorx 工业物联网平台

使用 ThingWorx,您可无缝构建强大的、简单易用的 IoT 解决方案,从而通过智能、互联产品、系统和操作促进创新。

入门
增强现实
Engineer works with a HoloLens: place a virtual robotic arm into the production line
软件
增强现实

使用媒体内容/捕捉、2D/3D 内容、序列、IoT 数据和实时注释创建和提供说明。通过智能手机、平板电脑和可穿戴设备进行部署和访问。

入门
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 智能资产优化 Chevron RightChevron Right