Loading
能力

上锁挂牌设备合规建议

来自工程安全解决方案全球领导者
身穿蓝色 T 恤和黄色安全背心的设施维修工查看悬挂在柜门手柄上的红色和白色斜条纹标签(白色椭圆和红色椭圆覆盖的黑色矩形下方的中间位置标有红色三角形感叹号)上的上锁挂牌设备建议
解决方案
  • 上锁挂牌程序服务
  • 步骤
  • 审计
  • 培训
  • 策略
  • 设备建议
  • ScanESC 软件

作为上锁挂牌服务行业的全球领导者,Rockwell Automation 将持续测试新的锁定设备,以确认其正常工作且便于使用。由 Rockwell Automation 完成的每个上锁挂牌程序都包括推荐的锁、设备和锁定设备站列表。

设备建议是开发上锁挂牌程序的最后一步。通过购买合适的锁、标签和装置,可以提高上锁挂牌过程的效率,令您从中受益。它还可以让员工感到放心:当他们对设备执行上锁挂牌规程后,可以安全地锁定设备。

我们的专家始终关注着市场的一举一动,对任何新产品都了如指掌。凭借他们对设备的深入了解以及您的自定义上锁挂牌政策,您可以获得有关最新、最合适的设备的最佳建议,以满足您的需求。

上锁挂牌设备存储解决方案

锁和设备的存储位置

为使上锁挂牌程序生效,必须确立几个关键要素。其中一个关键要素是落实维修工作的必要硬件。锁和设备是运行锁定的仪表,因此这些工具的整体可访问性至关重要。确定这些设备的最佳放置位置是决定上锁挂牌程序效率的关键。

通常,这将决定员工能否在必要时使用锁定;如果无法在必要时使用锁定,可能会引发不必要的失误或伤亡。那么,放置锁定设备的最佳位置在哪里?

确定放置锁定设备存储柜的位置时,首要建议是保证使用方便。很多工人都曾抱怨过,如果检索一个简单的锁和标签需要几分钟以上,那么宁愿跳过整个步骤,未经妥善上锁就会对设备进行操作。

幸运的是,解决方法很简单,只需保证锁定硬件触手可及。

届时,授权员工可以迅速通知操作员及其他人员正在执行锁定;同时,先查看锁定规程,再获取适当的锁和设备。员工从机器走到锁定设备存储区域的距离越短,实际锁定机器的概率越大。

为最大程度提升效率,存储柜的正确放置位置可能因工厂布局差异而有所不同。有些工厂只有一栋主建筑,空间开阔,所有生产线均在此运转。另一些工厂则划分成多个独立空间,生产线彼此分离。还有一些工厂布局甚至更为复杂,宛若迷宫。 

以下是每种布局的一些推荐方案:

所有生产设备位于一栋建筑

对于小型工厂,采用单一集中存储位置可能较为理想,如建筑中柱。对于大型工厂,可能需要在每个生产区域部署一个存储位置,诸如一个“包装区”、一个“混合区”等。如果布局包含多条长生产线,最好为每条生产线部署一个工作站。另外,每面墙的中间位置部署一个工作站可能最方便;因此,无论使用哪种设备,设备均距离不远。

分成多个区域和空间、通过主廊连接的建筑

如果通过主廊连接工厂的各个区域,那么理想位置则设在主廊中。另外,也可以选择将机柜挂接到每个空间的入口位置;保持放置一致性,员工将可以更轻松地在不同区域中找到设备。

无模式化结构或主廊的工厂

对于此类布局,保证存储区域放置一致性难度可能会更大,但也未尝不可。首先,尝试将建筑划分为多个大小合理的区域。而后,分别在每个区域找到一个视野开阔且并未充斥各种设备和机器的集中区域。这将可以确保锁定工作站易于识别,并且能够轻松访问。尽量保持工作站间距相等。

组合式空调机组和排风机等屋顶设备

一种选择是在屋顶的主要入口放置一个锁定工作站。鉴于工人将使用主入口访问设备,因此确保其同时使用锁和设备比较理想。因气象条件影响,通常不建议户外存储;但是,如果气候变暖,也可选择户外存储。

针对各种不同应用建立多家工厂

只要公司愿意为全体授权员工提供设备,则可为所有授权人员提供个人设备套件,以便在开展机器维修工作时随身携带。

需要上锁挂牌帮助?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持

让上锁挂牌专家与您联系

内容推荐

工业物联网时代的安全和风险管理
Main Image
白皮书
工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

立即下载
Loading
Loading
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌程序服务 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌设备建议 Chevron RightChevron Right