Loading
能力

工程上锁挂牌步骤

保障员工安全并遵守法规
制造工厂中根据上锁挂牌规程佩戴安全帽(带护目镜)并穿戴安全背心的女士
解决方案
  • 上锁挂牌程序服务
  • 步骤
  • 审计
  • 培训
  • 策略
  • 设备建议
  • ScanESC 软件

上锁挂牌规程是所有上锁挂牌程序的核心组成部分。清晰、直观的规程有助于确保获得授权的员工了解对机器和设备进行维修和维护的最安全方法。这可帮助防范因操作机器和设备时意外通电或存储能量释放而导致人员受到伤害。


什么是上锁挂牌规程?

通过上锁挂牌政策和规程保护员工

上锁挂牌规程是将上锁或挂牌设备固定到能量隔离装置上以使机器进入零能量状态的书面步骤。进入零能量状态后,设备即已安全隔离,不会意外通电或释放内部存储的能量。简而言之,这是设备彻底关闭的状态。

特定于机器的上锁挂牌规程旨在指导获得授权的人员执行一个顺序过程,以使设备进入可安全地进行维护的状态。

对于位于美国的生产设施,将由职业安全与健康管理局 (OSHA) 对其满足上锁挂牌规程的合规性情况进行监管。通过与雇主和安全专家合作,职业安全与健康管理局将引领行业大幅减少工作场所的伤亡事故。

您和您的公司是否已部署成熟的上锁挂牌规程来应对这一监管要求? 您能否正确实施职业安全与健康管理局上锁挂牌法规的指南? 我们的安全工程师团队可为各种类型机器的规程创建和文档编制提供咨询和指导。

想进一步了解有关上锁挂牌规程的信息? 请参阅此必读电子书,了解设备豁免、授权员工要求、规程文档等内容。

了解有关职业安全与健康管理局的合规要求的更多信息
上锁挂牌规程的完整概述
Main Image
宣传册
上锁挂牌规程的完整概述

包含您想了解的有关上锁挂牌规程的一切信息:从上锁挂牌规程的历史和特定的职业安全与健康管理局法规到合规的好处。

立即下载

上锁挂牌规程的好处

工业物联网时代的安全和风险管理
Main Image
白皮书
工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

立即下载

就像缺乏控制措施和员工培训会导致危险的工作环境一样,采用安全和风险管理最佳范例可帮助制造商提高员工的安全性和生产效率。根据 LNS Research 的调查,实施安全相关最佳范例的公司在交付、设备有效性和事故发生率方面表现更好。

上锁挂牌规程以及影响员工工作方式的一系列管理控制措施可极大地提高人员安全性。控制措施包括政策变更、书面规程或各种形式的培训。这些变更可帮助防范工作场所发生事故。

Main Image
 

提高人员安全性

制定和实施上锁挂牌程序,并辅以书面规程和培训,可帮助防范许多误工事故的发生。符合要求的上锁挂牌规程可为员工提供安全操作设备的必要信息,而良好的上锁挂牌培训可让获得授权的员工知晓相关的危险和控制方法。

Main Image
 

简化合规性

任意规模的公司都应遵守州和联邦安全法规以及职业安全与健康管理局的相关规定。拥有完整、合规的书面上锁挂牌规程可提高工作场所安全性,同时减少对违反安全规定或遭到罚款的担忧。此外,工作场所主管将知道他们正在尽一切努力提供注重安全性和生产效率的安全环境。

Main Image
 

提高生产效率

除了提高安全性和合规性以外,上锁挂牌规程还能在生产效率方面带来可量化的投资回报。上锁挂牌规程将让获得授权的员工能够更快地锁定设备和缩短设备恢复运转的时间。这可提高设备可用性、减少授权员工花费的时间,并减少设备/过程的停机时间。

上锁挂牌规程的组成部分

不管您位于美国境内因而需要遵守职业安全与健康管理局的上锁挂牌规定,还是位于受国家和地区安全法规监管的其他国家/地区,您的目标都应包括部署合规的上锁挂牌规程。

上锁挂牌政策是能量控制程序的基础。这些政策提供了上锁挂牌规程的蓝图,包括:确定负责开发和维护该程序的人员,概述最有效的程序的类型,记录培训要求。

规程对于公司员工的日常安全至关重要。因此,每个规程都应包含清晰明了的说明和信息,指示如何锁定特定机器。

根据职业安全与健康管理局标准,每个规程所需的信息如下:

  • 控制能量的范围、目的、方法和规则
  • 规程的预期用途(锁定)
  • 关闭设备的步骤
  • 隔离和控制危险能量的步骤
  • 放置和移除锁定或挂牌设备的步骤
  • 测试机器以确认已将其正确锁定的步骤

我们可以帮助您创建有效的上锁挂牌解决方案,从而提高您的生产效率、减少停机时间并改善工作场所安全性。

了解有关职业安全与健康管理局的上锁挂牌法规的更多信息

制定特定于机器的上锁挂牌规程

对于具有两个或更多可锁定和/或残余能量源的任何机器,必须制定上锁挂牌规程。非雇主所有也不由雇员维修的设备不需要书面规程。简单的单能源机器也不需要上锁挂牌规程。可在标准 1910.147(c)(4)(i) 中找到特定的豁免条件。

上锁挂牌规程应特定于机器。也就是说,应该为每个单独的设备制定特定的上锁挂牌规程。规程应包含以下特定于机器的信息:机器说明、位置、能源以及控制这些能源的方法等。

允许制定适用于一组相似设备的通用上锁挂牌规程。选择采用通用规程时,应仅将具有相同能源类型和隔离方法的设备划归一个分组。通用规程仅可用于最多使用两到三个能源的简单机器。

上锁挂牌图形化规程文档

规程的年度审核

上锁挂牌程序年度审核检查表
两名男士在制造工厂进行上锁挂牌年度审计
宣传册
上锁挂牌程序年度审核检查表

使用该检查表来确保您的上锁挂牌程序符合要求。在“规程”、“授权员工知识与实践”以及“总体程序和政策合规性”下的框中打勾。

立即下载

识别并纠正缺陷:确保员工知晓责任

职业安全与健康管理局要求组织每年对规程进行审核。审核有助于确定规程是否为员工提供了足够的保护以及是否需要做出任何更改。同样重要的是,要确认员工理解每个规程赋予自己的责任并能够正确地执行步骤。

对上锁挂牌程序进行年度审核是雇主发现程序中可能存在的弱点并帮助确保所有员工免受设备意外通电造成伤害的绝佳机会。如果全面进行审核并重视安全性,雇主将能够纠正可能存在的缺陷,避免造成严重后果。

Rockwell Automation 是向众多行业提供上锁挂牌服务的全球领导者。我们的专家能够回答您有关审核过程的问题,并设计满足您需求的审核过程。


对于授权员工的规程要求

执行维护或维修设备可能会给员工带来危险,因此仅允许获得授权的员工执行设备的维护或维修。职业安全与健康管理局明确定义了授权雇员、授权雇员的责任以及受影响的雇员。

根据职业安全与健康管理局上锁挂牌标准,授权员工指的是将设备锁定或挂牌以进行维修或维护的人员。

获得授权的员工必须接受有关工作场所中适用的危险能量、类型和幅值的培训。在培训过程中,授权员工将学习如何在进行维修或维护时执行上锁挂牌规程。他们需要知晓隔离和锁定能源的正确步骤,并应接受有关验证锁定准确性的方法的培训。

此外,授权员工还需要了解如何执行集体上锁、应对班次变更以及知道在其他特殊情况下该怎么做。

要求锁定机器的情况包括:

  • 当执行作业而员工身体的任何部位需要探入设备中时
  • 当员工身体的任何部位处于相关危险区域中时
  • 当员工绕过防护或其他安全装置时,必须锁定机器
  • 如果员工必须对非常规设备进行操作,则将其视为授权员工

根据职业安全与健康管理局的《危险能量控制》标准,严禁违反书面上锁挂牌规程。

需要上锁挂牌帮助?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持

让上锁挂牌专家与您联系

内容推荐

工业物联网时代的安全和风险管理
Main Image
白皮书
工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

立即下载
Loading
Loading
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌程序服务 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌规程 Chevron RightChevron Right