Loading

安全服务

遵守安全标准以降低风险并提高生产效率
安全服务
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施有助于促进风险管理和减少伤害,这些标准还可以大幅提高制造生产力和效率,并显著增强员工和客户的信心。


挖掘综合安全服务的潜力

安全并不一定是生产率或经营成本的负担。相反,它可以成为一种强大的工具,给您的员工、运营和盈利能力带来诸多优势。我们的人员和资产安全服务满足上述要求。我们可以帮助您保护员工并遵循最新标准。我们可以与您一起寻找提高安全性、降低风险并优化人员和资产生产力的方法。

人员与资产安全
工厂轮廓线,带有指示安全问题和危险的红色符号。
电子书
人员与资产安全

工业安全服务帮助您保护员工不受伤害,并保持设备符合最新标准。了解危险能源控制和机器安全方面的最佳范例。

立即下载
人员和资产安全服务宣传册
上锁挂牌规程图的特写,该规程指示用户如何断电并安全锁定工厂设备,以便进行维护。
宣传册
人员和资产安全服务宣传册

外部服务提供商可以帮助企业降低工业安全风险,实现合规性并提升生产能力。

立即下载

Loading

上锁挂牌和危险能量控制

危险能量控制服务为您提供全面的数字化上锁挂牌 (LOTO) 解决方案。我们的上锁挂牌服务可以帮助您有效执行所有机械、气动、化学、液压或热力设备的日常维护。我们将评估每家公司独特的危险能量控制需求。然后,我们定制一个满足您内部要求以及国家/地区和全球适用法规的解决方案。如果使用我们全方位的安全服务组合,我们的服务还支持替代保护措施的实施。该支持可通过经验证的安全控制系统在机器上提供替代断电程序 (ADP)。

从审核和服务到培训和数字化,世界各地的公司都认为我们的上锁挂牌解决方案是帮助确保员工安全的十分有效的方式。

需要上锁挂牌帮助?

我们可帮助您实现安全目标。

 

让安全专家与您联系

机器安全服务

作为最大的全球工业安全提供商,我们能够帮助减少伤害并降低成本,同时提高生产效率。我们灵活的解决方案可以满足您的生产需求并正确记录安全规程。我们采用定义明确的过程确定评估和降低机器风险所需的步骤,从而帮助提高安全性。评估有助于估计工厂风险,并支持能够提高员工和机器安全的明智决策。我们对设备设计及应用的彻底审查可以提高整体安全性。验证系统是否在规定的参数和标准范围内运行。

Loading

实施工业安全标准

安全评估

提高机器生产率,同时保持工作场所安全。安全系统控制设计、集成和启动服务包括:

  • 风险
  • 危险
  • CE 标志
  • 上锁挂牌
  • 停止时间
  • 安全电路
  • 过程安全
安全评估服务
在机器安全风险评估过程中,三位头戴安全帽、身穿醒目夹克的工程师站着看着笔记本电脑。
宣传册
安全评估服务

评估有助于评估工厂风险,并帮助您制定保障员工安全的明智决策。

立即下载

验证

我们的验证服务可以帮助您确认安全系统安装正确并且功能正常。我们评估电路性能、故障容错、故障动作、软件逻辑、设备应用和设备功能。我们可以重置所有操作模式的操作。我们的评估服务包括:

  • 安全电路分析
  • 机器停止时间服务
  • 一致性审核
  • 安全系统验证

集成和启动

提高机器生产率,同时保持工作场所安全。安全系统控制设计、集成和启动服务包括:

  • 电路/逻辑设计
  • 安装
  • 电机控制中心弧闪升级

我们还提供合规性咨询服务,其中包括:

  • 功能安全(ISO 13849-1 和 IEC 62061)
  • ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
  • CE 规范

培训服务

授权的 TÜV Rheinland 认证提供商

我们与 TÜV Rheinland(世界上最负盛名的工业安全组织之一)合作,为技术人员和工程师提供功能安全专家培训。这些 TÜV Rheinland 认证培训课程是我们的安全培训产品/服务的基石。要了解有关课程的更多信息,请联系您的认证分销商或销售办事处。

机械功能安全技术人员认证:SAF-TUV0T
鸟瞰图,图中头戴安全帽的两位男士正在车间马达控制中心前查看设备。
培训
机械功能安全技术人员认证:SAF-TUV0T

技术人员将了解现行标准如何规定安全设备和组件的选择、组装、安装、验证和维护,以减少机器所造成的危害。

现在开始
机械功能安全介绍:SAF-TUV1
头戴红色安全帽、身穿蓝色制服的应用工程师在检查设备安全运行时抬头看着一台设备。
培训
机械功能安全介绍:SAF-TUV1

这是机器功能安全标准的入门级课程,强烈建议参加本课程,以便学生为 Rockwell Automation®/TÜV Rheinland 工程师认证课程做好准备。

现在开始
机械功能安全工程师认证:SAF-TUV2T
头戴黄色安全帽的女性员工正在咨询一位男性应用工程师,以检查生产批次是否安全运行。
培训
机械功能安全工程师认证:SAF-TUV2T

学员将在此课程中了解现行标准如何规定机器功能安全的设计和证明。

现在开始
您准备好开始安全培训了吗?
获得认证

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 安全服务 Chevron RightChevron Right