Loading

独立推车技术

MagneMotion 和 iTRAK 技术带来了更好的移动方式
独立推车技术
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover Lite 智能输送系统
  • QuickStick 智能输送系统

独立推车技术是一种运用线性电机的新方法。传统的传送系统依靠齿轮、链条和皮带传动。独立推车技术则使用磁体以无摩擦推进的方式精确控制运动!结果是减少了需要维护的零件,降低了能源消耗,并且能够快速启动和停止负载而不会失去控制或造成零件磨损。


传送更多货物

设计灵活,可快速转换

客户需要更多的选择和定制产品。为了适应这一需求,机器需要灵活和易于转换。幸运的是,我们考虑到了这一点。轨道的弯曲或笔直部分可以无限组合,以适应您的设计和空间要求。构建完成后,转换就像选择其他由软件配置的移动曲线一样简单。

减少瓶颈,提高产量:系统中的每个推车都是自主智能控制的运动轴。这意味着推车可以根据系统中其他推车的位置来加速或减速。此外,该系统还会跟踪每个推车传送的货物,因此无需减速进行分拣。成果是什么? 瓶颈减少,产出增加。

不管您是在一台机器上移动物料,还是将物料从工厂的一端移动到另一端,独立推车技术都可以帮助您更好地完成工作。我们所有的电机和推车均达到了 IP65 或更高的防护等级,并且采用模块化设计,这使其成为各种应用的理想选择。它们可以作为定制并完全组装好的单元购买,也可以作为单个组件或定制和标准零件的组合购买,因此您始终能够获得所需的产品。

了解有关我们的 iTRAK 和 MagneMotion® 独立推车系列的更多信息。

iTRAK 智能跟踪系统
Main Image
硬件
iTRAK 智能跟踪系统

iTRAK 集直线运动与旋转运动于一身,彻底颠覆了包装和物料运输领域的轨道式工业运动控制系统的设计和构造。

现在开始
MagneMover LITE 智能输送系统
Main Image
硬件
MagneMover LITE 智能输送系统

MagneMover® LITE 是一种智能、价格合理的传送系统,专门设计用于快速、高效地移动轻型负载。

现在开始
QuickStick 智能输送系统
Main Image
硬件
QuickStick 智能输送系统

QuickStick® 是一种智能传送系统,可提高生产量并降低总体拥有成本。

现在开始

独立推车技术如何为您提供帮助?

为什么独立推车输送是一个明智之举
Main Image
博客
为什么独立推车输送是一个明智之举

独立推车技术可以实现核心汽车传输系统的高性能和灵活性。

立即阅读
KUKA 掌握了采用独立推车技术的汽车生产技术
Main Image
案例研究
KUKA 掌握了采用独立推车技术的汽车生产技术

KUKA 评估了在汽车制造工厂中使用的标准自动化系统,并洞悉到了创建一个灵活、高效和高性价比系统的机会。

立即阅读
独立推车技术宣传册
Main Image
宣传册
独立推车技术宣传册

了解有关新一代线性电机(性能远远高于传统的传送系统)的更多信息。

立即下载
Loading

行业解决方案

全球化和激烈的竞争环境要求制造和工业运营尽可能高效和具有成本效益,提供质量始终如一、为满足需求而定制的产品。

汽车

要在汽车制造业保持领先地位,您需要灵活、可精确控制的流程以及稳定的生产线。我们的解决方案可帮助您将您的自动化提升到新的水平。

我们的模块化、智能传送系统让您能够在同一条生产线上组装多款车型,从而缩短循环周期并降低成本,同时为购车者提供其所需的定制内容。

了解更多信息
食品和饮料

如今,要在食品和饮料行业取得成功,您必须严格保持产品质量和一致性,并具备相当高的灵活性。灵活性越高,基于曲线变更的选项越多。

我们的智能传送系统可帮助您以低于传统自动化系统的拥有成本来提高生产量和效率。

了解更多信息
家庭与个人护理

产品和包装正变得越来越定制化,以满足不断变化的消费者需求。同时,您还需要维持或提高生产量和生产可持续性。

我们的智能传送系统为您提供家庭和个人护理领域所需的优势,让您成为灵活、高效的生产者,以加快产品开发速度、缩短产品上市时间。

在工厂或生产环境中,这意味着设备必须是现代化的、数据丰富的、快速且易于操作的。在运输和定位负载方面,MagneMotion 能够满足这一需求。

了解更多信息
生命科学

激烈的竞争和更高的生产要求给生命科学制造商带来了压力。智能传送系统有助于简化序列化过程,从而更好地跟踪线路中每个项目的质量。

独立推车技术让移动小型轻负载变得更加容易。该系统也比传统的传送系统更清洁。更少的运动部件和无摩擦设计意味着更少的颗粒堆积。   此外,MagneMover LITE 是一个干燥的系统,所以您不必担心因润滑设备导致的混乱。

了解更多信息
物料输送

我们的独立推车技术可以显著改善物料输送。每个推车都可以独立、精确移动,并且可以支持很大的重量范围。在系统中启用跟踪与追溯有助于分拣,让您始终知道每个包装的位置,并且可以用于对某些包装进行优先运送。此外,生产量也将得到提升。独立推车的无摩擦设计可实现更快的加速和制动。通过最小化每个包装之间的距离,还可以提高线密度。

了解更多信息
想要讨论独立推车技术如何能够帮助您更智能地移动?
与我们联系
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 磁悬浮小车ICT技术 Chevron RightChevron Right