Loading

出厂操作软件

生产、质量和正常运行时间数据正在等您查看
两名戴着黄色安全帽的员工在工厂内深入交谈
OperationSuite
    • 概述
    • Plex 制造执行系统
    • Plex 制造执行系统
    • Plex 生产监控
    • Plex 生产监控
    • Plex 质量管理系统
    • Plex 质量管理系统
    • 制造执行系统用于汽车行业
    • 制造执行系统用于汽车行业
    • 制造执行系统用于包装消费品
    • 制造执行系统用于包装消费品
    • 制造执行系统用于生命科学
    • 制造执行系统用于生命科学
    • 金属制造执行系统
    • 金属制造执行系统
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概述
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概述
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • 从 RSView32 升级到 FactoryTalk View SE
    • 从 RSView32 升级到 FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManager 瘦客户端管理
    • ThinManager 瘦客户端管理
    • 工业通信
    • 工业通信
    • Pavilion8 模型预测控制
    • Pavilion8 模型预测控制
    • Remote Access for Industrial Equipment
    • Remote Access for Industrial Equipment

来自您工厂或运行的呼啸交响乐为需要改进的数据。在您工厂的每个机器和工艺中,每秒产生便于判断的数据,这使决策变得容易。但是您需要帮助这些数据充分发挥其潜力。FactoryTalk® OperationSuite 软件为您提供可操作信息数据,便于您自信地操作和管理生产、质量和正常运行时间。FactoryTalk OperationSuite 中独特的工具组合用于提供基于角色的上下文信息,这些信息可以用来改进系统或流程。考虑将独立报告和分析解决单独部署在机器或生产线等级的价值,以满足特定需求,然后跨多个生产线或工厂扩展,以实现重要的业务目标。所有软件工具均在此;准备升级软件。


借助 FactoryTalk View,确保一致性

听起来很容易:使机器操作员和其他人员可以在日常监控中始终如一地查看有价值的设备的性能。您可通过正确的人机界面软件,您可以在离散设备级或整个工厂和整个运营过程中体验到这种简单性。FactoryTalk View 人机界面软件可轻松使用标准化面板等设计元素,使操作员可以在机器之间切换,并获得一致的使用体验。开发人员还会喜欢 FactoryTalk View 人机界面软件在试运转 Allen-Bradley Panelview 人机界面硬件和监视器时的便利性。

Loading

Loading

在您开始使用 FactoryTalk Historian 前了解

在将机器性能组织成有用的信息之前,来自您机器的数百万个数据点可能会产生数百万个问题。您需要机器和企业级别的数据的组织者。FactoryTalk Historian 软件可以为您完成繁重的工作,例如收集关键的时间序列数据以进行各种计算、估计和统计处理。通过强大的报告和趋势报告中的数据,您可以获得新的见解,并获得提高性能的新潜力。


FactoryTalk Batch 一劳永逸

将其与 FactoryTalk Batch 软件整合在一起。您可在处理过程中使用同一套控制和信息系统,从而提升产能和产品质量,节约能源和原材料,并减少流程偏差和人员介入。您可在加速产品和过程开发时采取灵活的生产能力并对公司工序进行标准化,支持用户开发现代批次控制策略。

Loading

Loading

使用 ThinManager 软件实现安全内容交付

ThinManager® 软件是一个内容交付和瘦客户端管理平台,设计用于配置、部署和管理工业应用、用户和最终用户设备。它集中管理您的工业计算资产,并安全地向终端(瘦客户端、计算机)、用户(基于角色)和/或位置(移动设备)传输内容。

ThinManager 软件提供允许自定义最终用户体验的功能。管理员可以向任何终端提供具有自定义布局的多个应用程序。内容可以轻松地在多个显示器和触摸屏上显示,或根据用户的位置安全地传输至其移动设备。也支持多种形式的用户身份验证。

ThinManager 软件从不在终端设备上存储内容,从而提高安全性。由该软件管理的所有终端都连接到中央服务器(HMI、MES、CMMS 等),只有在经过身份验证后才能访问内容。ThinManager 管理的终端还可以在 2 分钟内更换,极大减少工厂的计划外停机时间。


机器学习变得简单

FactoryTalk Analytics LogixAI

如您能预测引擎过热或变频器发生故障等异常情况,会怎么样? 预期将来的设备性能如何? 在控制器应用中运用分析,是一种改进流程的全新基本方法。FactoryTalk Analytics™ LogixAI™ 嵌入式分析模块帮助您应用机器学习概念,而不需要数据科学家。当您开始对系统建模,您将获得新的洞察和优势,从而减少了代价高昂的停机时间或损失。

Loading

Loading

通信:任何控制系统的命脉

FactoryTalk Linx

解放您的控制系统,可与工厂车间设备无缝通信。我们的高级通信平台可为您的控制系统数据提供单一访问点,使您可通过中心工作站桥接,从而通过共享访问控制设备。如已配备 FactoryTalk 软件,则您可找到它。您甚至可浏览网络,并与第三方设备和应用程序通信。


通过工业级数据解锁企业级洞察功能

FactoryTalk Edge Gateway

工业组织具有大量的运营数据,但可能不知道如何在企业级角度利用其更好地参与竞争。首席信息官/首席技术官可能很难使 OT 和 IT 领域相互配合,并从庞大的工业数据源中挖掘隐藏见解。原因是什么? 在边缘捕获高速 OT 数据时缺乏适当的关联实境(例如来源、类型、时间戳等)。如果没有这种关键的 OT 环境,捕获的工业数据的完整性较低,从而在构建分析模型时会转化为大量的数据准备工作。要从此 OT 数据中提取可行的洞察信息,需要以可互换且灵活的数据格式打包,以便在 OT 和 IT 应用程序之间轻松共享。

FactoryTalk® Edge Gateway™ 软件可简化和自动化来源设备、装置和自动化资产的工业设备 OT 数据的收集、组织和实境化流程。它有助于解锁可行的工厂和企业级见解,以加速工业物联网数字化转型,并为推动企业级从边缘到云的 IT/OT 融合提供正确的基础,从而使从车间到高层的每个人都可以更明智的决策。

Loading

FactoryTalk ProductionCentre 软件

FactoryTalk ProductionCentre® 为全面的制造执行系统,可帮助您满足广泛的生产、质量、合规和成本节约目标。ProductionCentre 制造执行系统可将品质管理和业务分析与无纸化车间及维修执行无缝整合到一起。其可提高运营效率,帮助您实现和证明法规合格性与优质。可用的解决方案包括单工厂、多工厂或指定行业套件。

FactoryTalk CPGSuite

帮助您提高业务的生产率和盈利能力,同时减少浪费。FactoryTalk CPGSuite 制造执行系统是一种绩效管理解决方案,可让您设置工厂绩效目标并实时跟踪进度。

了解更多信息
FactoryTalk PharmaSuite

制造过程中的效率是缩短总体产品上市时间的关键。消除书面工作、减少错误以及保持高质量标准,增加生产量。了解 FactoryTalk PharmaSuite 制造执行系统如何通过从企业资源规划到车间、实时质量仪表板等的无缝集成来为您提供助力。

了解更多信息
FactoryTalk AutoSuite

通过优化您的整个供应链帮您提高质量、降低成本、加快响应速度、缩短产品上市时间。事实证明,FactoryTalk AutoSuite 制造执行系统软件对于跟踪、防错、质量管理和运营智能都有改善作用。

了解更多信息

Loading

通过回答“为什么”,提高整体设备效率

FactoryTalk Metrics

FactoryTalk Metrics 为您提供的数据有助于寻找提高生产率、降低成本和提高质量的新途径。此软件通过生成实际车间活动的准确报告,为您提供重要见解,以更有效地使用现有设备和人工。FactoryTalk Metrics 报告整体设备效率 (OEE),但它不仅仅是一个设备综合效率报表工具。设备综合效率可以显示机器在不同时间的执行性能,但无法揭示机器处于该性能级别的原因。FactoryTalk Metrics 回答了“为什么”的问题,发现停机和丢失的根本原因可帮助您真正提高性能。


工厂车间和企业的灵活集成

FactoryTalk Transaction Manager

每天都通过“事务处理”紧密连接系统,以将其以整体形式操作。无论是在银行、在线购物、退回物品,还是向孩子的午餐帐户充值,我们都依靠幕后的联系确保顺畅的互动。工业事务处理也可以完成同样的任务,将您的工厂控制系统无缝链接至您的企业系统。

在许多情况下,FactoryTalk Transaction Manager 用于以下数据记录条件:控制系统的生产数据需要保存在数据库内。此软件与历史数据库应用程序不同的是,在下载生产工单时,其提供应用程序之间的双向数据交换,例如在数据库和控制系统之间。无论是何种应用程序,FactoryTalk Transaction Manager 都可扩展以满足您的需求。

Loading

Loading

为您的响应时间和技术支持提供强劲动力和后援

FactoryTalk Remote Access 软件

想象一下实现这一场景:能够更快地响应客户需求并更快地找到解决方案,无需昂贵的差旅时间和费用。FactoryTalk Remote Access™ 软件是完整解决方案 Remote Access for Industrial Equipment 的一部分,可实现与现场远程设备的安全连接。随时随地提供安装支持、编程升级、中断修复应用程序、远程服务和诊断。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

ThinManager® 实现和管理互联企业 (The Connected Enterprise®):概述
一名戴着黄色安全帽和护目镜的男员工正在查看他的平板电脑
网络研讨会
ThinManager® 实现和管理互联企业 (The Connected Enterprise®):概述

了解 ThinManager® 软件如何使工厂车间和控制室发生革命性变化,如何改变您看待这些区域移动化的方式,以及如何在现在和将来实现和管理完整的运营。

观看本场会议
FactoryTalk MaintenanceSuite
工程师在平板电脑上查看 FactoryTalk 软件
软件
FactoryTalk MaintenanceSuite

FactoryTalk MaintenanceSuite 为您提供了管理操作中最易出现的区域的关键元素。

现在开始
分析和工业物联网软件
两名员工在工厂内的 Rockwell Automation 产品前查看笔记本电脑
软件
分析和工业物联网软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

现在开始
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right