Loading

帮助避免停机时间的工厂自动化工具

在整个运营过程中设想和协作维护活动
在笔记本电脑上查看 FactoryTalk 软件的工程师
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

停机时间将造成很多问题,异常的停机时间更将造成双倍的问题,因为产量遭受损失,而费用却直线上升。使用正确安排和执行维护间隔的工具,您可以避免生产中断以损失产量。FactoryTalk® MaintenanceSuite 为您提供了管理操作中最易出现的区域的关键元素。使用增强安全性的软件,提前预测关键资产和网络设备上发生问题。无论工厂车间人员是在查看控制柜还是工厂车间,有用的协作工具与关键数据源无缝集成,使他们在使用此解决方案时,更易于查看、使用和共享相同的信息。


管理和保护您的自动化资产

FactoryTalk AssetCentre

如果说计划外停机很糟糕,那么对于意外停机怎么办呢? 例如,无意中实施了软件版本更新。或者在生产线的某个区域进行“无害”修复,却在其他工作单元中引发风险。想象一下,如果您仅了解报警触发者,那么处理这些停工事件将是多么容易。借助 FactoryTalk AssetCentre,您可以安全访问最重要系统,密切跟踪用户操作,例如校准,灾难恢复,认证管理甚至固件和版本管理。知道现在可以更好地计划更新,几乎没有人为错误的机会,因此可以增强信心。

Loading

Loading

网络是否有助于避免停机时间?

FactoryTalk Network Manager

Rockwell Automation 宣布自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 软件将停产,不再出售。

为了支持许可运营,免费版本的 FactoryTalk Network Manager 软件可供使用到 2024 年 1 月 31 日为止。


易于管理软件和固件

通过 FactoryTalk Updater 和 ControlFLASH Plus 提供业务价值

控制您的软件和固件可能是一项艰巨的任务。借助 FactoryTalk Updater 和 ControlFLASH Plus™ 应用程序,可以消除软件资产管理的烦恼。这些免费工具一起可以帮助您组织和管理软件部署,提高生产率并了解最新的软件新闻。

Loading

FactoryTalk Emonitor
一名员工在工厂内通过笔记本电脑查看 FactoryTalk Emonitor 软件
软件
FactoryTalk Emonitor

我们的 Bulletin 9309 Emonitor® 状态监测软件与我们的监视器和便携式数据采集器一起使用,帮助编制和执行基于状态的预测性维修程序。

现在开始

预测性维护保护自动化资产

Emonitor 状态监测软件

无论您的要求是简单还是复杂,Emonitor 状态监测软件 (CMS) 都是一种万能的解决方案,用于创建和执行基于条件的预测性维护程序。


通过 AI 技术计划、追踪和优化资产

Fiix Computerized Maintenance Management System (CMMS)

全世界的维护团队都在通过这种基于 AI 的管理系统减少停机时间,提高生产率,帮助保护其生产资产。Fiix 提供了易用的平台,以帮助一站式计划、追踪和优化维护工作(如订单处理)。通过关键数据跟踪,团队可以按需利用可操作的见解,创建基准并做出以数据为依据的决策,所有这些都无需花很多钱。

Loading
Loading

工厂车间 360 度全方位的视图帮助优化机器健康状况

Plex 资产性能管理 (APM)

越来越多的制造商发现,采用能够实现机器连接和便于监测机器状况和产出的解决方案所带来的价值,而无需进行物理检查。通过 Plex APM,您可以优化生产中使用的机器、设备和其他资产的性能,并深入研究数据,在所有制造活动中发挥更好的作用。


准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right