Loading

FactoryTalk Network Manager

为您提供网络可见性
一名员工正在通过其监视器查看 FactoryTalk Network Manager 软件
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

Rockwell Automation 宣布自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 软件将停产,不再出售。为了支持许可运营,免费版本的 FactoryTalk Network Manager 软件可供使用到 2024 年 1 月 31 日为止。


产品兼容性和移植解决方案

苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。

请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。

使用我们的产品生命周期状态搜索工具,按产品目录号查找特定生命周期信息

详细了解我们的产品兼容性和迁移解决方案


Chevron DownChevron Down

更好地了解工厂中正在发生的事情

FactoryTalk Network Manager 软件有助于实现更高的网络可见性、更轻松的故障排除以及简化配置和维护。通过仔细查看制造环境中连接的设备深入了解网络操作。


提高网络可见性

以太网已经成为自动化控制系统中的关键部分,在自动化控制系统中,工厂车间工作人员通常要负责网络的操作和维护。FactoryTalk Network Manager 提供了这些控制工程师所需的信息,以实现更高的网络可靠性和高性能。

Chevron DownChevron Down

Chevron DownChevron Down

更轻松排除故障

在自动化网络中,拥有能够从设备收集诊断数据并生成易于理解和分析的报告的正确工具正变得越来越重要。FactoryTalk Network Manager 在单个位置整合网络状态,从而增加洞察力并大大简化故障情况下的故障排除。


简单的配置和维护

FactoryTalk Network Manager 可以帮助您简化网络维护和支持,提高生产率并减少停机时间。该软件提供了易于使用的工具以存档、比较和还原交换机配置,并从集中位置执行固件升级,从而可以高效地管理网络设备。

Chevron DownChevron Down
免费利用基本的 FactoryTalk Network Manager 功能

每个人都可以免费下载 FactoryTalk Network Manager 软件。功能包括发现网络资产、拓扑和资产视图、资产清单和管理工具。

立即从产品兼容性和下载中心 (PCDC) 下载

您是否想要了解关于 FactoryTalk Network Manager 的更多信息?

根据您的需求,您可能希望获得购买设备许可证所提供的增强功能。下表显示了许可证提供的增强功能,以便您可以为您的组织做出最佳决策。要订购设备许可证,请访问 Rockwell Automation 软件门户。注意:在购买许可证之前,您必须下载 FactoryTalk Network Manager 的基本免费版本。

了解有关软件订购和下载的更多信息。


许可功能*

Devices Requiring License** Capability
Stratix® 管理型交换机
  • 交换机详细状态(运行状况、带宽、近期活动、互联设备)
  • 交换机配置(VLAN、速度、双工和启用/禁用)、设备管理器链接
  • 交换机报警和事件
  • 交换机配置备份、比对和恢复
  • 交换机固件(网际操作系统)升级
  • 弹性以太网协议拓扑贴膜和统计
设备级环网管理者和备份管理者 设备级环网拓扑贴膜和统计
Allen-Bradley® 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 背板网桥
CIP Sync™ 设备 精密时间协议 (CIP Sync) 贴膜和统计

* 视软件版本而定
** 每台设备仅需要一个证书


了解有关我们产品的更多信息:

  • ArmorStratix 5700
  • Stratix 2500
  • Stratix 5400
  • Stratix 5410
  • Stratix 5700
  • Stratix 5800

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Network Manager Chevron RightChevron Right